This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT348:热阻

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808294/sn65lvdt348-thermal-resistance

器件型号:SN65LVDT348

您好、E2E、

我们的客户正在寻找 SN65LVDT348PW 器件的热阻信息。

提前感谢您的帮助。

此致、

卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我已向热建模团队提交了此申请、当他们回到我的身边时、他们会尽快回复您。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您提交申请。


    此致、

    卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    以下是 SN65LVDT348PW 的热参数:

    θ JA 高 K: 102.9
    Theta JC、顶部: 29.2.
    Theta JB: 49.9.
    PSI JT: 1.5
    PSI JB: 49.2.

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢您提供信息。

    此致、

    卡尔·拉米雷斯