This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:加电后在 I2C 模式下运行 DFP

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809407/hd3ss3220-dfp-operation-after-power-up-in-i2c-mode

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TUSB320

各位专家:

我们的客户计划在 I2C 模式下使用 HD3SS3220。 此外、客户希望在系统加电时设置 DFP 模式。 根据数据表(7.3.1 DFP/源极-下行端口),HD3SS3220只能通过将端口引脚拉高至 VDD 电阻来配置为 DFP,然后,TI 建议实施“8.2.3典型应用,DFP 端口”。 但是、通用控制寄存器(0xA0h)中的 MODE_SELECT 表示 DRF 模式(默认)。 因此,我想澄清一下,只是为了确保。

当端口引脚植入高电平时,HD3SS3220器件是否在 HD3SS3220加电后运行 DFP 模式,即使是 I2C 模式?

我的问题是 HD3SS3220器件在 I2c 模式下运行 DRF 模式、直到 MODE_SELECT 设置为 DFP 模式(2 'B10)。

我认为端口引脚优先考虑,但是 ,我们能否请您的专家对此发表评论?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-圣

    Type-C 端口模式由端口引脚的状态决定。 当端口引脚被拉高时、TUSB320器件处于 DFP 模式。 当 TUSB320器件处于未连接状态时、也可以通过 I 2C 接口通过 MODE_SELECT 寄存器来控制 Type-C 端口模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速澄清!

    此致、Miyazaki