This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:电路布局

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809526/sn65hvd234-circuit-layout

器件型号:SN65HVD234

您好,

我目前正在使用该 CAN 总线收发器进行设计。 我之前看到有人发布了这个电路图、我可以问几个有关这个电路的问题吗?

1、R20和 R21必须使用

2. R22、R23、C29、C30的用途是什么

3.如果我连接到另一个 CAN 总线收发器, 我是否需要让 L2处于中间?  

谢谢,

此致。

学志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xuezhi、

    感谢您向 E2E 提出问题。

    不是必须的、它们只是在 IO 线路上出现电压尖峰时帮助限制电流。

    2、R22和 R23是两个串联60欧姆电阻器、增加了120欧姆电阻并用作总线上的端接电阻。 C29和 C30是滤波电容器、有助于降低总线线路上的高频噪声。

    3.L2是一种共模扼流圈、用于帮助处理高频电流噪声、并有助于 CAN 总线上的信号调节。 不过、无需与另一个 CAN 收发器一起工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!