This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:用于 UART 的附加 IO#39

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809677/ts3usba225-additional-io-s-for-uart

器件型号:TS3USBA225

我在下面的部分有一个问题、我打算将它用于将三个 UART 切换到一个 FTDI、以便我可以使用一个 USB 来调试三个 UART。 我看到其他人映射到音频和 USB–您认为 将其他 IO 用于 UART 会有问题吗?

应用。

  1. 来自 MODEM/MCU1/MCU2的 UART 由 SEL 线路选择
  2. UART 均为1.8V 兼容 IO。
  3. 输出侧将通过 FTDI 芯片连接到一个 USB 连接器。
  4. 注- SEL 以及输入和输出均为1.8V IO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有三个通道都应能够处理 UART、SEL 也可以处理1.8V 电压。