This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:原理图审阅

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, TRS3122E, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809498/trs3232e-schematic-review

器件型号:TRS3232E
主题中讨论的其他器件:TRS3232TRS3122EDS160PR410

您好、先生、

请帮您查看以下 TRS3232原理图吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    我查看了 TRS3232原理图。  Rin 线路上为什么有1k Ω 的串联电阻?  一般而言、我不建议这样做、因为这会导致信号振幅的某些损失。  (它将形成一个具有 RS-232接收器输入电阻的分压器电路、通常为5kOhm。)  除此之外、我没有任何重大顾虑。

    我确实看到有人注意到、Rin 上不需要 TVS、因为它可以支持更高的电压。  我想指出的是、TVS 二极管通常用于钳制 ESD 冲击等瞬态过压、而不是钳制直流电压。  如果您需要防止更高的直流电压、则应仔细检查 TVS 功能、并在需要时实施额外的保护。  如果您只是针对 ESD 进行保护、您可能会看到是否有一个收发器具有足够的内部 ESD 保护。

    我还注意到您使用电平转换器与1.8V IO 进行通信。  您可能会考虑将 TRS3122E 用作收发器、而不是 TRS3232。  它可以直接由1.8V 供电、也可以由3.3V 电源供电、并且可以使用1.8V 逻辑电源。  在这两种情况下都不需要外部电平转换器。  TRS3122E 还在 DOUT 和 RIN 线路上集成了4级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、因此也可能无需使用 TVS 二极管。

    此外、您是否打算使用 DS160PR410问题开始新的线程?  如果是这样、您可以通过单击帖子下方的"更多"、然后选择"拆分"将其放入新主题帖中。

    此致、
    最大