This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD888

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809610/sn65hvd888-sn65hvd888

器件型号:SN65HVD888

大家好、

我的客户将 SN65HVD888用于其中一个项目、并请求有关计算 RS485网络的故障安全偏置电阻值的帮助。  

器件数据表列出了各种失效防护电阻和端接电阻值、如下 所示、希望了解计算这些值的公式。

请就此提供帮助。提前感谢您的帮助和支持。  

报、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    失效防护电阻器与 A 和 B 之间的总线电阻配合使用、以创建一个三电阻分压器电路。  然后、计算总线上电压的公式为:

    VID = VCC *[(总线电阻)/(总线电阻+上拉电阻+下拉电阻)]。

    有关失效防护偏置的更多信息、您可能希望参阅以下博客:

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大