This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517-Q1支持的长度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809453/tca9517-q1-tca9517-q1-support-length

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

尊敬的团队

我的客户 考虑使用电平转换 I2C 总线中继器、

由于电缆长度将超过1M、您是否可以帮助检查我们使用的此部件是否支持多长的电缆长度?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您能否为我提供一些背景信息?

    1. Vcc 范围是多少?

    2.您需要沟通的距离有多远?

    3.最大频率范围?

    4.您是否正尝试确保此器件在何种温度下工作? (我看到您提到 Q1)

    我自己也知道:

    A.什么是终端设备/应用? (例如、您是否尝试避免 EMI 发射?)

    我对电缆长度的快速估算大约为8米。 (此器件支持400pF、一米长的电缆具有大约50pF 的 SO 400/50=8)

    对于如何实现这种设计、存在一些问题。

    例如:

    不应将两个 TCA9517的 B 侧连接到 B 侧。

    您可能需要在电缆侧包含一个小型串联电阻器。

    考虑使用肖特基二极管保护器件免受由于电缆电感而产生的下冲。

    -Bobby