This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:一些 TCA4311A 的要求替代了 PCA9511

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808670/tca4311a-some-quetions-of-tca4311a-replace-pca9511

器件型号:TCA4311A

尊敬的专家:

现在、我们的客户使用 TCA4311A 来替代 PCA9511、但测试结果不好、 TCA4311A 的抗噪性能似乎比 PCA9511差、 使用 PCA9511时、情况良好。 切换到 TCA4311A 将无法正常工作

请提供一些建议和指导吗?  电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    您能向我展示一下您看到的波形吗?

    您在总线上有多少电容? (我看到 SDA/SCL 上有电容器)

    您是否能够将上拉电阻器增加到20k?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bobby:
    现在、我想知道我们应该如何连接 TCA4311A 的输入和输出、
     如果是:"主器件(A)到 TCA4311A 到(B)到电缆到(C) TCA4311A 到(D)从器件;"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    我决定在新主题中回答您的新问题、因为它与这个主题不同。 请检查该主题以获取该答案。 如果您仍需要有关此问题的支持、请提供范围并输入先前请求的信息。

    谢谢、

    -Bobby