This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:颜色干扰

Guru**** 2583975 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5146M2, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807965/tvp5146m2-color-interference

器件型号:TVP5146M2
Thread 中讨论的其他部件:TVP5146TVP5150

您好!

我有两个板使用 TVP5146解码输入 PAL 视频并通过 DM6437 DSP 进行处理、

我通过 DSP 更改了第一个电路板中视频线路的顺序,并在第二个电路板中执行相同的操作,它对 输入视频进行加密和解密,

一切都还可以 、但也有颜色干扰、 每条线的颜色看起来不是独立的、取决于周围的线。

您认为问题是什么,解决问题的方法是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saman:

    TI 不建议在新设计(NRND)中使用 TVP5146M2。 对这些器件的支持非常有限、如中所述:
    e2e.ti.com/.../622064
    但是、您能否提供有关您的问题的更多详细信息?

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shulev、您好!  

    感谢您的回复。

    通过更改视频行的顺序、前面行的颜色效果仍然 存在。

    每条线的颜色看起来不是独立的、取决于周围的线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到过这样的问题、但发现的问题可能是由于某些显示问题。 对我来说、您对"更改视频行的顺序"的确切含义还不够清楚。

    此致、

    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "更改视频行的顺序"意味着、例如、我将视频行4复制到行8、将行8复制到行4; 我们将对这种方法执行任何一对行。

    这不是显示问题、 似乎有一个滤波器将不同线条的颜色与周围线条相互依赖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的意思是在编码到模拟域之前先将视频图像弄清楚、则需要使用 TVP5146将模拟视频解码回数字域、然后"撤消"数字域中的调光、那么这将导致问题。

    TVP5146使用5行梳状滤波器来分析模拟视频、因此、如果您在模拟域中重新排列视频、梳状滤波器将无法正确过滤视频伪影。 有关更多信息、请查看数据表中的第1.2和2.2.2节。

    您可能希望禁用自适应滤波器并仅启用色度陷波滤波器。 但是、请注意、这将导致视频解码质量较低、但在您的特定应用中可能是唯一真正的解决方案、因为接收到的视频线路实际上不是正确的顺序、因此在滤波器中使用它们将不起作用。

    尝试在 luma 处理控制寄存器中更改滤波器类型(子地址07h、位6和位7、子地址08h 位0和1、子地址0eh 位0、1和2)。 可能还需要禁用子地址0dh 位3中的色度自适应梳状滤波器。 您将需要对所有这些寄存器进行实验、以获得特定应用所需的结果。

    这也意味着您实际上可能更好地使用较低质量(因此更便宜)的解码器、例如 TVP5150/51系列。

    此致、

    Steve