This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418复位

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807305/tca8418-tca8418-reset

器件型号:TCA8418

尊敬的 TI:

您能否提供有关 RESET (pin20)功能的详细信息?  

因为在这个引脚为低电平之后、任何操作都不起作用。

我是否应该为激活执行任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    驱动/RESET 低电平将复位器件。 一旦/RESET 返回高电平、器件将被初始化、并且所有寄存器将处于其默认值。 因此、器件需要在复位后在应用中重新配置(与上电时相同)。 这是否描述了您所看到的行为、或者您是否遇到了其他问题?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    按下任何键都不会响应、INT 引脚输出也不会变为低电平。

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    当/reset 为低电平或高电平时是否会发生此问题? 如果/RESET 为高电平、您是否已将所有器件寄存器配置回其预期状态? /RESET 变为低电平之前、此部件是否正常运行?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    当/reset 为高电平时会发生此问题。

    我尚未配置所有器件寄存器。

    它在/RESET 变为低电平之前正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    只需确认一下、一旦您在/reset 变为高电平后重新配置器件寄存器、器件是否按预期运行?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    重新配置器件寄存器需要 MCU 接收 INT 信号、并且按任意键都不会给出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    复位线路是否连接到 MCU?  如果是、您可能可以将该信号的上升沿视为通过重新配置 TCA8418提供服务的中断。

    最大