This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:PCIe 软件建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809432/hd3ss3212-pcie-sw-recommendation

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412

大家好、团队、

是否可以将 HD3SS3212用作开/关开关? 我的意思是我的客户只使用 A 和 B、他们不使用 C。应用是 PCIe。 需要5Gbps 和2个差分通道。

如果有合适的低成本器件、您能否推荐该器件?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    HD3SS3412可以完全切换两个 PCIe 通道。  SEL 引脚用于控制 A-B 或 A-C 之间的端口连接

    此致、

    Lee