This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:此部件支持 USB C OTG 型电缆?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809158/tps65982-usb-c-otg-style-cable-possible-with-this-part

器件型号:TPS65982

我有一个 USB 集线器、它从电池获取电源输入、并且上面有一个 USB A 母连接器。 它为连接 USB 2.0标准5V 2A 的 USB 设备充电。 一个连接器用于主机器件、其余连接器用于下游器件。 我能够使用以前的 Android 手机和平板电脑、通过移动电缆、让主机器件充电、同时作为主机向下游端口发送数据(同时发送主机和充电)。 它只是一根电缆、在公端的 ID 引脚上连接了一个电阻器接地 新的 USB C 标准要求电力输送系统完成相同的任务、因此我要尝试制作一根电缆来实现相同的功能。 我认为、如果在平板电脑模式下配置 TPS65982 EVM 数据表中所示、在我的设计中使用 TPS65982芯片(以及必要的无源器件和编程 IC)可能会起作用。 我想知道、如果我将芯片配置为数据角色 DFP、但将电流吸收器(TPS65982 EVM 数据表中的平板电脑)配置为数据角色 DFP、它是否能够通过 USB 提供的电源充电、 或者、我是否必须在 USB A 端和其他芯片之间添加另一个 TPS65982、以用作 USB C 充电器。

我附加了一个小草图、其中可能显示了我尝试做得更好的事情、以及我所讨论的配置模式图片。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我正在研究您的问题、我将尽快返回给您。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    要成为数据 DFP 和电源接收器、您需要能够支持使用电力输送的电源角色交换或数据角色交换。 标准 USB Type-C 连接类型为 DFP/拉电流或 UFP/灌电流。 这就是您的器件最初会出现的方式。 如果连接的器件还支持电力输送以进入所需状态(DFP/接收设备)、则可以启动电源角色交换或数据角色交换。 如果连接的器件不支持 PD、则不支持此行为。

    谢谢、
    Eric