This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:计算机可以#39;t 识别 USB 端口

Guru**** 2535610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808020/tusb2046b-computer-can-t-recognize-the-usb-port

器件型号:TUSB2046B

大家好、

我们在板上完成了 TUSB2046B、但我们发现计算机在连接到计算机时无法识别它、您能不能帮助分享任何意见? 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    DP0上是否有1.5K 上拉电阻? 这是 USB 主机识别 TUSB2046B 所必需的。 下游端口也使用15K 下拉电阻器、还可以选择22pF 电容器接地以进行边缘控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维基:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 和 Malik、

    感谢您的评论。 添加上拉电阻后、它现在可以正常工作。 感谢您的努力。

    此致。

    维基