This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可与 AM5716连接的推荐 Ether PHY

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, DP83630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808609/recomended-ether-phy-which-can-be-conneced-with-am5716

主题中讨论的其他器件:AM5716DP83630

大家好、团队、

我的客户正在寻找可与 AM5716连接的 Ether PHY。 我将其他要求写下来、如下所示。您希望建议 TI 推荐 Ether PHY 吗?
我认为 Case1)是 DP83867 、CASE2)是 DP83822。   您是否需要建议?

案例1)
   10/100/1000 BASE-T
   局域网唤醒(WoL)
   VDD=3.3V
   IEEE-1588 PTP
   可与 AM5716连接
   

案例2)
    10/100 BASE-TX
   局域网唤醒(WoL)
   VDD=3.3V
   IEEE-1588 PTP
   可与 AM5716连接

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议:

    对于1G:DP83867 (不带1588 PTP),但支持 SFD。

    对于100M:DP83630 (带1588 PTP)、DP83822 (不带1588 PTP)、但支持 SFD。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San、

    非常感谢您的回答。

    此致、
    Akihisa Tamazaki