This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR482:DS90CR482启动

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809172/ds90cr482-ds90cr482-bringup

器件型号:DS90CR482

我在原型板上有一个 DS90CR482器件。 LVDS 输入由 FPGA 驱动。

我不使用直流平衡模式。 我使用80MHz 时钟运行。 我已验证输入时钟的占空比为4:3 (高7.14ns、低5.35ns)。

输出时钟在频率和占空比方面与输入时钟匹配、这使我相信 PLL 正在运行并被锁定。

所有 LVDS 输入数据通道均处于常量 "1"的状态。 LVDS 共模电压为1.2V。

没有任何数字输出为高电平。

我还应该检查什么?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我将 PllSel 引脚设置为高电平、现在该器件按预期工作。

    是否有更多有关此引脚功能的文档?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    数据表规定、该引脚必须连接到 Vcc 才能正常运行。 遗憾的是、我没有关于该引脚功能的任何其他文档;它是一个非常旧的器件。

    此致、

    I.K.