This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCAN4550:用于 TCAN4550的 Linux 驱动程序

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808025/linux-tcan4550-linux-driver-for-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具/软件:Linux

您好!

在2019年2月4日发布的另一篇文章中、我阅读了正在开发的 TCAN4550的 Linux 驱动程序。

是否有可能将此驱动程序放置在某个位置?

此致、

Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    当前驱动程序可从以下存储库中提取:

    http://git.ti.com/git/ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git

    (请注意、此链接不会使用标准互联网浏览器打开;它适用于 git 客户端。)

    此存储库中的相关分支称为 tCAN_Upstream。

    为了将上游合并到内核中、该驱动程序仍在与维护人员进行审查、但它目前完全正常工作、用户可以将其编译为内核模块、以便在其系统中使用。

    此致
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我对驱动程序也很感兴趣、但由于存储库中的文档非常少、我在设置它时遇到了很多问题。
    您能否添加有关如何编译、加载和配置内核模块的更多详细信息?

    非常感谢您对此问题的任何支持!

    非常感谢、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    遗憾的是、我们团队的专业知识更多地集中在硬件方面、因此我们支持 Linux 驱动程序的能力有点有限。  不过、我认为我们不能在网上改进超过内核文档的内容-您可以在此处找到与 kbuild (在本例中需要使用)相关的部分:

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/Documentation/kbuild

    此致、
    最大