This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:同步"主机模式"和使用 TUSB320充电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808850/tusb320-simultaneous-host-mode-and-charging-with-tusb320

器件型号:TUSB320

在以前的 USB 设计中、 我能够将电话置于主机模式、以便通过 D+/D-引脚下游发送数据、同时使用适当的 OTG 电缆为电话充电、此外还允许使用上行和下行器件的集线器以及为这些器件提供稳压电源的外部电源 器件。 我正在考虑用 USB C 型电话和 TUSB320的 DRP 功能创建一条电缆、如所示、我希望能够通过集线器从外部源为手机充电、 但仍允许手机充当"主机"并发送数据(使用 D+、D-引脚)。 我想知道这种同步过程是否可行、或者配置为 DRP 的 TUSB320是否持续切换、并且仅在手机电池电量低时才会充电?

此外、我还想知道是否需要额外的芯片、例如此应用的处理器或 I2C 芯片、我假设我将控制 TUSB320的某些功能、如果有任何推荐功能、我也会这样想。 我将使用的电源和集线器仅在最大电流为2安时提供5V 电压、因此我可能还需要使用 PMIC、以帮助限制电源电压。

我目前处于初步研究阶段、因此我们非常感谢您的帮助。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此类应用、集线器和电话都需要电力输送控制器。 您需要的是在通过电力输送(PD)通信完成电源角色协商后完成数据角色交换。 TUSB320仅是 CC 控制器、不支持此功能(电力输送通信)、因此需要 PD 控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这有助于消除我的一些困惑。