This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2C 引脚管理

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809020/tca9517-i2c-pin-manege

器件型号:TCA9517

大家好、  

引脚 SDAA、SDAB、 SCLA 和 SCLB 悬空(未连接)、同时 EN、VCC 和 GND 引脚被连接。  这是可以的吗? (设备是否未销毁?)

谢谢、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况不应对器件造成损坏、并且应在 SDA/SCL 信号被连接后正常工作。

    此致、
    最大