This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR 数据表 SNLS484E "典型应用:磁性元件"

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR, TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808716/dp83867cr-dp83867cr-datasheet-snls484e-typical-appliction-magnetics

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件: TIDA-00204

您好!

 DP83867CR 数据表 SNLS484E 2017年3月在第9.2.1.1章图30中显示了"典型应用:磁性元件"。
不过、我也想和同事讨论一下、右下角显示的10nF/2kV 电容器并不是很典型。
大多数应用似乎使用1nF/2kV。 此外、通常该电容器会连接到"外壳接地"。

这也是 TI 为自己的以太网评估板 TIDA-00204所做的工作(电容器 C33原理图第3页)

www.ti.com/.../tidrdr0a.pdf

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    磁体和 RJ-45之间的电容器由磁体数据表驱动。 请注意、DP83867需要无 CT 短路(朝向器件侧)的磁性元件、如数据表所示

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回答。 我知道电容器选择是基于磁性元件而不是基于 PHY 的选择。

    我们使用的是 Würth 749020010A、并已在另一个项目中将其与相同的 TI PHY 配合使用、因此不会出现任何问题。

    此致、David