This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:DP83630

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809050/dp83630-dp83630

器件型号:DP83630

大家好、我在我的设计中使用了3个 DP83630 IC、我使用了一个公共中断引脚与各个 DP83630 IC 进行 OR 运算。 我假设它们具有内部开漏逻辑。 如果我将所有2个 INTR 引脚短接至一个并传递给控制器、则请求您的支持恢复逻辑将起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 DP83630数据表、中断引脚不是漏极开路。 您无法连接它们。 您可能需要寻找外部多路复用器电路来实现这一目的。  

    此致、

    GET