This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:有关 DS90CF386的查询(RxCLKIN-/+的抖动规格)

Guru**** 2659495 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808772/ds90cf386-inquiry-about-ds90cf386-jitter-specification-of-rxclkin-

器件型号:DS90CF386

尊敬的支持中心:

我想问 RxCLKIN-/+的抖动规格。

DS90CF386数据表[6.6开关特性]的注2中介绍了以下内容。

'接收器偏斜裕度定义为接收器输入端的有效数据采样区域。 该裕度考虑了发送器
脉冲位置(最小值和最大值)以及接收器输入设置和保持时间(内部数据采样窗口- RSPos)。 该裕度允许
对于 LVDS 互连偏斜、码间干扰(均取决于电缆的类型/长度)和时钟抖动(小于150ps)。"

如果我们符合[6.6开关特性]表、我们是否需要满足抖动150ps 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您必须仍然满足150ps 抖动要求。

    此致、