This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:P2P 取代 ADM3202ARUZ

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808647/max3232-p2p-replace-adm3202aruz

器件型号:MAX3232

尊敬的团队:

 MAX3232CPWR P2P 能否替代 ADM3202ARUZ?

如果不是、我们是否有合适的器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan Wei、

    MAX3232与 ADM3202引脚对引脚兼容。 但是、如果您关心 ESD 性能(IEC)、MAX3232E 可能更好地匹配。

    此致、

    Hao