This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:器件是否支持连接10G-KR 的组 A 和连接 X4 PCIE3.0的组 B?

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808866/ds125br820-whether-the-device-can-support-bank-a-connect-to-10g-kr-and-bank-b-to-x4-pcie3-0

器件型号:DS125BR820

大家好、

器件是否支持连接 至10G-KR 的组 A 和 连接至 X4 PCIE3.0的组 B? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在电气方面、A 上的10G 信号和 B 上的8G 信号没有问题。 潜在的问题将是 PCIe 信号的任何 Rx 检测操作。  此应用是否必须支持热插入和移除?  如果为"是"、则需要有激活的 SMBus 控制来复位连接到 PCIe 链路的 B 组信号上的 Rx 检测电路。

    此致、

    Lee