This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220参考设计中的 USB3转接驱动器

Guru**** 2925170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB522P, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808615/hd3ss3220-usb3-re-driver-in-hd3ss3220-referenc-design

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB501TUSB522P

尊敬的团队:

 我们在 HD3SS3220参考设计中是否有任何 USB3转接驱动器? (TUSB501/TUSB512/TUSB522P)

或者、我们是否通过 了包含 HD3SS3220和 USB3转接驱动器的 USB3 TX 兼容测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有您请求的商品。 您的客户为什么要寻找这些商品?他们想要实现什么目标?