This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI -复位要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808186/tusb4020bi-tusb4020bi---reset-requirements

器件型号:TUSB4020BI

您好!

根据我们的设计、USB 2.0 TUSB4020BI 与板载处理器相连。  "GRSTZ"具有内部上拉电阻、因此不会提供任何外部上拉电阻。

当处理器进入睡眠模式然后唤醒时、我们是否需要重置 TUSB4020BI 以便处理器可以检测连接的 USB 2.0集线器?

此 TUSB4020BI 是否需要任何基于 GPIO 的复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4020BI 不需要基于 GPIO 的复位。 当您的处理器进入睡眠模式时、是否从 TUSB4020BI 断电? 我认为、一旦处理器从睡眠模式唤醒、只要 TUSB4020BI 处于活动状态(GRSTz =高电平)、它就应该尝试重新枚举 TUSB4020BI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    处理器进入睡眠状态时、TUSB4020BI 的电源不会被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不会移除电源、因此不需要再次复位 TUSB4020BI。 此用例实际上取决于处理器是否尝试重新枚举 TUSB4020BI。 通常、标准 USB 主机具有此功能。