This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:RSKM 裕度

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807350/ds90cr288a-rskm-margin

器件型号:DS90CR288A

你好

在应用手册 SNLA249的图4中、TX 数据在内部 Rx 时钟下降沿触发、然后在内部 RX 时钟上升沿选通。

如果 RxCLKIN 和 RxIN 之间没有偏差、则 Tx 会按照图4所示的方式发送数据和时钟。 我的理解是否正确?

我认为理想 Rx 选通位置的建立时间和保持时间(数据表图16的 C 区域)如下所示。 我的理解是否正确?

C 周期=[最大 Rsposn 最小数(=每个位设置时间的最长数)]  -  [最大 Rsposn 最小数(= 每个位保持时间的最长数)]

我们尝试计算 RSKM 最糟糕的品牌。 我认为最坏的情况是 Rsposn_max - Tpposn_max、但应用手册使用了 Rsposn_min 我们是否会发生误饱和?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    RSKM 是所有7个位之间左位和右位裕度的最小值。 您实际上不需要计算区域 C、因为如数据表和应用手册中所示、RSKM 将是与理想选通位置窗口(区域 C)之间允许的最小偏差量。 这是您应该使用的值。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anyiam-San、您好!

    感谢你的答复。 我们不需要考虑所有位错误。 可以单独查看每个位。

    请让我询问一些人以了解操作。

    应用手册 SNLA249图4、 理想 Tppos0位于 Rx 内部时钟的下降沿。 理想 Rspos0位于 Rx 内部时钟的上升沿。

    我认为内部时钟边沿的理想位置与 LVDS 时钟的位置相同。 因为 Intal PLL 是指该时钟。 我的理解是否正确?

    综上所述、Tx 器件瞬态数据按下降沿分类、Rx 器件按上升沿分类捕获数据。 我的理解是否正确?

    我认为 RSKM 是

     理想周期- TX PLL 抖动- RX PLL 抖动-时钟和数据之间的偏差

    TX 抖动使位置误差来自理想位置。 RX 抖动使位置误差来自理想位置。

    时钟和数据之间的偏差会在数据和时钟之间产生位置误差。

    每个因素都是指内部 PLL、因此我们只能看到每个位误差。 这是我的理解。

    如果我有误解、请改正。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    应用手册中 RSKM 的等式是正确的。 RSKM =最小值{所有左位裕度、所有右位裕度}、您需要根据数据表中的最小/最大 TX 脉冲位置和 Rx 选通位置计算左位裕度和右位裕度。 它是接收器在采样输入数据时不遇到位错误时可以承受的最大偏斜/抖动量。  

    内部 PLL 是7x 版本的 LVDS CLK、用于确定输入数据的选通位置。理想情况下、每个选通发生在每个数据位的中心、但其位置受抖动、温度漂移、偏斜等影响 因此、理想选通位置被定义为一个窗口、而 RSKM 是可从这个窗口偏离的裕度。

    应用手册中提供了计算 RSKM 所需的所有信息。  

    此致、

    I.K.