This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179-EP:SN65LVDS179-EP 最大输入频率

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808633/sn65lvds179-ep-sn65lvds179-ep-maximum-input-frequency

器件型号:SN65LVDS179-EP

 请告诉我 驱动器输入端的最大频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德罗、

    该器件的额定工作频率为200MHz (400Mbps)。

    但是、这可能会受到介质、距离和抖动容差的影响。

    有关使用 UTP 电缆的典型距离、速率和抖动、请参阅图17。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水