This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RMII 中的时钟输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170795/dp83822i-clock-output-in-rmii

器件型号:DP83822I

如果我理解 DS 正确、DP83822I 不会在 RMII 模式下发送时钟输出信号。

第5页                        在 RMII 模式中未使用 TX_CLK

我们需要该 MAC 接口的时钟输出。

您能否告知 PHY 器件类型、是否能够支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将 PHY 置于哪种 RMII 模式? 如果引导至主器件、则会自动在 RX_D3上启用50MHz 时钟。 第8.4.1.2节对此进行了说明。

    此致、

    Gerome