This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:可用空间光纤链路的使用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808347/tlk2501-free-space-optical-link-usage

器件型号:TLK2501

我正在研究 TLK2501串行器/解串器用于激光基础的无卫星空间光纤长距离链路(4000公里)。 目标是建立500 Mbit/s 至2 Gbit/s 的数据链路。 我有两个问题

1我已经看到 TLK2501具有最低工作频率。 在 Tx 侧、可以避免将每个 af "my"位替换为相同值的 N 个成功位(例如、500Mbps 时的"1"可作为五个成功的"1"加载、2.5Gbps 时的"1")。 这种方法对接收器是否有效? RX 端 CDR 电路的连续位有哪些限制?

2.在光学检测器和 AGC 级之后、接收到的信号将具有12dB 的估算 SNR。 如何评估接收器 BER? CDR 电路是否可接受该 SNR? 我们没有大气扰动或多普勒效应。

任何建议、应用手册、论文或类似内容都将不胜感激。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    我们将研究这些问题、并在本周结束前回复您。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    关于第一个问题、Tx 侧将使用8B/10B 编码对原始数据进行编码、因此接收器 CDR 不会看到1位或0位的长连续字符串。

    关于第二个问题、我没有某些接收信号 SNR 的预期 BER 数据。

    此致、

    相位