This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:到 LT 的 TFP410数据信号映射

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170973/tfp410-tfp410-data-signals-mapping-to-lt

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: SN74AVC32T245

您好!  

在我们的项目中,我们将 TFP410与 Xilinx FPGA 连接。 FPGA 的 IO 组电压仅支持高达1.8V 的电压。 我们需要将 数据信号映射到 FPGA、我们使用 SN74AVC32T245 作为电平转换器。 因此、LT 的 DIR 信号连接到 VCCA (1.8V)时、是否需要将其直接连接到上拉电阻器的 VCCA? 如果需要、该值是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVJS:

    这两个选项都是可行的。 如果方向是固定的、您可以直接连接到 VCCA。

    但是、如果方向稍后发生变化、则需要上拉电阻(通常使用10千欧)。

    此致、

    Michael。