This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找1000BASE-X 和10GBASE-KR 的重定时器或转接驱动器

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170298/looking-for-a-retimer-or-a-redriver-for-1000base-x-and-10gbase-kr

主题中讨论的其他器件:DS100KR401DS100KR800

您好!

我的客户正在分别为1000BASE-X Ω 和10GBASE-KR Ω 寻找重定时器或转接驱动器。
对于每种情况、分别建议使用哪些 TI 重定时器或转接驱动器?
请列出两种情况下所有可能的器件。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    请考虑 DS100KR800、DS100KR401以及可能的其他器件。 请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/interface/ethernet/retimers-redrivers-mux-buffers/products.html#p1241=Mux%20Buffer;Redriver

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。
    重定时器不能用于 1000BASE-X  Ω 和 10GBASE-KR Ω?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    KR 使用链路训练、我们需要一个线性器件来通过这些信令。 重定时器是一种限制器件、不允许这些训练序列通过。 另一方面、1000BASE-X 千兆位以太网使用 NRZ、重定时器可用于此应用。

    此致、Nasser