This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046和 TM4C 不能协同工作

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170039/tusb2046b-tusb2046-and-tm4c-does-not-work-together

器件型号:TUSB2046B

我的系统在温度超过60C 时无法正常工作。 系统具有一个 TUSB2046和 TM4C123G、这是一个 CPU。 CPU 与 TUSB2046上行端口相连。 该端口上有电阻器和电容器要求。 TM4C123G 还使用 TUSB2046的第三个下行端口。 有电阻器和电容器调节。 在高于60C 的温度下、该端口上存在1.1.3的未饱和错误。 其他端口的工作效果非常好。 我已经检查1.1.2和1.1.1的作用是否很大。  

我还检查了我使用的集成电路温度值。 还可以。

我对该问题的另一项调查。 我删除了 Tm4C 代码上的 USB 设置代码、系统工作正常。 当我在 Tm4c 上添加 USBsettings 代码时、我的 All 函数不起作用、微控制器甚至应该执行 GPIO。 USB 设置功能似乎将我的微控制器置于错误中。

如果我的代码错误、为什么我有未饱和故障。 是否有任何其他原因导致未发生能量不足的欠饱和问题。 我还检查了我的电源要求。 我为所有 IC 提供外部3.3V 1A LDO。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗? 您可以通过私人邮件发送。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    我作为私人邮件与共享。

    注意事项

    艾哈迈德 CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为  Tm4C 提供 Vbus ?  当温度超过60C 时、您可能会获得过流、并且需要通过 Vbus 开关关闭 Vbus。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计了所有 USB 端口自供电。 因此、TM4C 和 TUSB2046采用相同的 LDO 供电。 我们甚至不连接 TM4C 的 Vbus 引脚。 如果我们需要连接 TM4C 的 Vbus 引脚上的某个设备、我们应该怎么做? 我们必须连接什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您找到了根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根本案例是 LDO 稳压器? 我对 LDO 稳压器输出进行了限定。 您可以看到附件。 我还检查了 TRIG 模式、看不到任何 TRIG。 示波器的 TRIG 值为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、主机或下行集线器将为 USB 器件的 VBUS 或上行集线器提供5V 电压、不确定  TM4C 的做法是否相同。

    此致

    Brian