This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:由总线电源解决方案驱动

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807850/tusb4020bi-driving-by-the-bus-power-solution

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB217TUSB212

您好!

我的客户正在考虑 TUSB4020BI 可扩展通信距离并通过总线电源进行驱动。

TUSB4020BI 是否应使用此类功能?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详细地介绍一下您的客户想要实现的目标? 您的客户是否尝试延长 USB 主机和 TUSB4020BI 之间的距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢你的答复。

    > 您的客户是否正在尝试延长 USB 主机和 TUSB4020BI 之间的距离

    是的、您回答正确。

    然后、他们考虑将 VBUS 用作电源。

    我正在发现 USB_VBUS 引脚检测到的 VBUS 错误。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4020BI 不会增强主机传输数据的能力。 如果您需要使用 TUSB212或 TUSB217等 USB 2.0转接驱动器来延长 USB 主机和 TUSB4020BI 之间的长度、则有必要使用该转接驱动器。

    TUSB4020BI 具有两个3.3V 和1.1V 电源轨、Vbus 为5V 单电压、通常 TUSB4020BI 与外部电源配合使用、因为只有 USB 2.0中的 Vbus 应用无法提供所需的电流。