This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8136:您能向我推荐升级此芯片吗

Guru**** 2917120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, THS8136, THS8135, THS8200-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170618/ths8136-can-you-recommend-me-an-upgrade-of-this-chip

器件型号:THS8136
主题中讨论的其它部件:THS8200THS8135THS8200-EP

您好 TI

    °°具有工业宽温度范围(-40至+85 ̊ C)的 RGB 到 VGA 视频芯片、这些芯片具有与 THS8135/THS8136/THS8200类似的功能、并对 ADI 的 ADV7123进行基准测试。

   我发现目前只有 THS8136和 THS8200-EP 可以实现、但 THS8136显示屏不支持新产品的设计、THS8200-EP 价格偏高。

   您是否有可推荐的符合客户需求的材料? 是否可以共享具有此功能的芯片的发展蓝图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

     正确的是、THS8136以及您提到的其他器件在 e2e 上没有更多支持。 我们不在公共论坛上讨论路线图。 请联系当地的 TI 销售办事处了解定价和发展蓝图。 很抱歉缺少指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    我是本案例的 FAE 负责人。 您能否通过电子邮件向我分享有关 ths8136的路线图?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

     我用电子邮件回复了。