This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:在 USB3.0和 SGMII 上使用 DS125BR401A

Guru**** 2382830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808268/ds125br401a-ds125br401a-use-on-usb3-0-and-sgmii

器件型号:DS125BR401A

大家好、

客户询问 DS125BR401A 是否可以在 USB3.0和 SGMII 上使用?

或者、您是否建议将器件同时应用于 Usb3.0和 SGMII。

谢谢  

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我尚未使用 USB3.0进行专门测试、但在电气方面、最高的 USB 速度已变得类似于 PCIe。  器件均衡性能肯定会很好。

    我们使用这些器件来处理需要转接驱动和均衡的长距离 SGMII 应用。

    我建议先查看 USB3.0转接驱动器、然后将其应用于 SGMII。  SGMII 应相对通用且频率较低、尤其是在链路使用交流耦合时。

    此致、

    Lee