This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:回波损耗测量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808312/lmh0384-return-loss-measurement

器件型号:LMH0384

大家好、团队、

对于 LMH0384交流耦合电容器、我对回波损耗测量有疑问。

客户布局为1005、但安装的电容器为0603。 当我们测量此电路板的回波损耗时、是否存在问题?

我认为这会导致不良的回损结果、但数据没有问题。 它们最终使用0603布局和0603电容器。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yone - San、

    客户布局为1005、但使用了0603外形尺寸电容器。 1005电容器可能具有更高的寄生电容。 此外、这在很大程度上也取决于 PCB 布局。 如果电容器焊盘下方没有接地或 VCC、则该寄生电容最小化。

    总之、 在1005焊盘上使用0603电容是可以的。 请确保有返回损耗裕度-至少为2-3dB -以确保我们为部件间或板间差异提供足够的裕度。

    此致、Nasser