This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:我需要这样一个器件、但它可以在2.5V 或3.3V 电压下工作

Guru**** 2636095 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808387/ds90lv804-i-need-such-a-device-but-which-can-work-on-either-2-5v-or-3-3v

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:DS80PCI800DS100BR210

您好!

我需要 这样一个器件- 4:4 LVDS 至 LVDS 缓冲器、它可以 在2.5V/3.3V 上工作。

谢谢、

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将介绍 DS100BR210双通道或 DS80PCI800 8通道器件。  它们具有支持2.5V 或3.3V 的选项。

    此致、

    Lee