This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:TUSB8043A

Guru**** 2905170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170446/tusb8043a-tusb8043a

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

大家好、

在我们的项目中、我们使用4端口 USB 3.0器件型号 "TUSB8043RGCR"、但由于它不可用、我们遇到了替代部件"TUSB8043AIRGCT"。 是否可以确认该部件可用作替代部件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用我们最新的 USB 集线器解决方案 TUSB8044A、它仍然支持4个 USB3.0端口。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只有"TUSB8043AIRGCT"器件可用、因此我们是否可以使用该器件?

    我们已经创建了封装尺寸、我们的温度要求为-30至70deg  

    谢谢、

    Sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能否分享列出的器件之间的区别是什么?

    TUSB8043AIRGCT  

     TUSB8044ARGCR

     TUSB8042ARGCT

    谢谢、
    Sakthivel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthivel  

    有关集线器之间的差异、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的支持、

    Sakthivel