This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:"XGMII_ERR_STATUS"

Guru**** 2904790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163613/dp83869hm-xgmii_err_status

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

下面是我在 MSP430寄存器转储中得到的寄存器值、

寄存器0013 = 0004、对吧?

以下结果的完全含义是什么:

什么是 DS?

CDDS#475是什么?

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    请忽略该注释。 我将检查该信号的有效性并返回给您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    此致、

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    很抱歉耽误你的答复。

    该团队为 Dibali 效力。 我将在星期五或下星期一尝试向您提供答案。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回复!!!

    请尽快获取答案。 我正在等待您的回复

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    当 RGMII 或 SGMII 的 FIFO 队列之一已满或为空时、该位将为1。

    这可能是由于以下任何原因造成的。

    1. 不遵循12字节的数据包间隙
    2. MAC、PHY 和 LP 之间的时钟频率大于+/-100ppm

    您能否与我们分享您使用的 MAC 接口以及系统方框图、以进一步了解导致此问题的原因?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回复!!!

    您能否与我们分享您使用的 MAC 接口以及系统方框图、以进一步了解导致此问题的原因?

    答案: 我们的设计中没有使用 MAC 接口、我们使用了100m 介质转换器、下面是自举设置、

    我们使用的是100BaseTX 和100BaseFX:

    以太网的系统方框图:

    e2e.ti.com/.../1854.SCHEMATIC1-_5F00_-07_2D00_PHY-SECTION.pdf

    此致、

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    这是否与在以下 E2E 主题中讨论的应用相同?  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114395/dp83869hm-we-are-not-able-make-the-link-establishment-of-rj45-to-dp83869hm/4131602#4131602

    我正在讨论这个主题、我看到光纤端的数据不会按照以太网标准进行封包化。
    现在是否已对此进行了修改?

    当以太网数据未封包化时、从 PHY 的角度来看、数据没有任何数据包间隙、这就是 XGMII_ERR_STATUS 可能为1的原因。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回复!!!

    以太网数据采用封装方式。  

    来自 RJ45块的任何数据都直接传递到 DP 芯片。  

    那么、数据包间隙在哪里消失呢?

    如果我们将 DP 配置为100Mbps 媒体转换器、数据从 PC 传输到 DP 芯片。 在这种情况下、数据包间隙问题在哪里发生?

    此致

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    明白您的观点! 我知道数据是从 PC 封装到 DP83869的。 数据包从光纤接口传输到 DP83869吗?

    根据我的理解,这是您的系统 PC -> DP83869 ->光纤接口==== 光纤电缆=========== 光纤接口-> DP83869 -> PC。
    我的理解是否正确?

    您观察到的其他故障症状是什么?

    1. 链路状态是否正常?
    2. 进行数据传输时是否存在数据包错误?

    请务必共享您之前收集的任何寄存器日志。

    --
    此致。
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回复!!!

    明白您的观点! 我知道数据是从 PC 封装到 DP83869的。 数据包从光纤接口传输到 DP83869吗?

    根据我的理解,这是您的系统 PC -> DP83869 ->光纤接口==== 光纤电缆=========== 光纤接口-> DP83869 -> PC。
    我的理解是否正确?

    答案:是的、正确

    您观察到的其他故障症状是什么?

    1. 链路状态是否正常?

    回答:请检查以下寄存器数据链路状态是否正常?

    1. 进行数据传输时是否存在数据包错误?

    答:我们 仅收到"目标主机无法到达/请求超时"响应  

    请务必共享您之前收集的任何寄存器日志。

    请尽快检查并确认问题所在。  

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我看到光纤侧没有连接。 寄存器0xC01读取的是6149、而不是616D。

    让我来看看根本原因、然后返回给您。

    您能否共享 DP83869HM 两个光纤侧之间的网络和接口原理图?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul

    感谢您的回复!!!

    下面是 网络部分的原理图:

    e2e.ti.com/.../3554.SCHEMATIC1-_5F00_-07_2D00_PHY-SECTION.pdf

    此致

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我对 SGMII_SIP、SIN、SOP、SON 的连接更感兴趣。 您可以分享这部分连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    在将引脚24 (SD)连接 到0V 或 将两个 DP83869HM 器件的接地端时、您能否尝试系统是否正常工作?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的!!!

    已连接到引脚24 (SD)以将两个 DP83869HM 器件接地。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    感谢您的更新。 您能否分享我在上面请求的连接的 SIP/N、SOP/SON 部分?

    --
    此致、
    Gokul。