This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS301:从 SN65LVDS305替换

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807737/sn65lvds301-replacing-from-sn65lvds305

器件型号:SN65LVDS301

大家好、

我们的客户将从  SN65LVDS305替换为 SN65LVDS301 、因为 SN65LVDS305将停产。

与 SN65LVDS305相比、SN65LVDS301还有2个子 LVDS 通道。 如果我们替换,我们是否可以将此输出通道引脚(D1+/-和 D2+/-)保持开路?  

如果有任何其他问题、请告诉我。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    没关系。 在单通道模式下、D1+/-和 D2+/-将为高阻抗。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    谢谢!