This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:OE 引脚

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807762/tmds181-oe-pin

器件型号:TMDS181

我们是否可以通过将 OE (引脚#42)信号用作高/低来打开/关闭 TMDS 信号? TMDS181能否启用或禁用信号输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidenori-San

    请参阅 TMDS181数据表的表12。 将 HPD_SNK 设置为低电平将使 TMDS181输出变为高阻态。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    谢谢你。 我知道 HPD_SNK 是输出控制信号。