This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:USB 供应商信息文件(VIF)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807496/tusb320lai-usb-vendor-info-file-vif

器件型号:TUSB320LAI

大家好

我的客户正在使用 TUSB320LAI、他们的测试机构正在准备一个 USB 供应商信息文件(VIF)以运行合适的预合规性测试。

您能否说明如何生成或如何获取此文件?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ueli

    您可以通过以下链接下载 VIF 生成器工具并生成 VIF 文件: www.usb.org/.../usb-vendor-info-file-generator-version-2000。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"General PD"页面上、要填写的大多数信息似乎都是有关低级 PD 协议实现的信息、而 TUSB320LAI 数据表未提供这些信息(或者至少我找不到它)。 是否有一个示例 VIF 文件可作为起点(我知道某些信息取决于寄存器设置),或提供一些指导的白皮书? 特别是关于:

    - PD 规范版本(2.0或3.0)

    -支持 SOP PP

    -支持 SOP P 调试

    -支持 SOP PP 调试

    -支持从 VCONN 交换到开/关

    -响应 Discov SOP UFP / DFP

    -尝试分解 SOP

    此致、我们提前向您表示感谢

    Rolf Ambühl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rolf

    请参阅此 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/735532#pi320995=1

    谢谢

    David