This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:请求 TMDS181待机功耗

Guru**** 2895620 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807328/tmds181-asking-for-tmds181-standby-power-consumption

器件型号:TMDS181



大家好、
关于 TMDS181待机模式功耗的另一个问题。
按照下面红色标记的配置;客户发现 TMDS181有2种功耗情况。
1.电缆堵塞,PC 进入“睡眠”或色度模式不存在 HDMI 信号。 我测量 TMDS181的3.3V 的消耗电流(包括 VDD 1.2V)
 在这种情况下、功耗将达到46mA
2.采用 HDMI 电缆:功耗仅为4.7mA

TMDS181待机功耗过高。

问题:

1.您是否会对 TMDS181功耗规格以及如何最小化功耗提供意见?

2.请在调试情况下查看正确的原理图硬件设置。
D/s 显示、SIG_EN 引脚可通过自举引脚或 I2C 进行配置。

另外一个有关 VIH 电压的问题。 客户按照 TI 参考设计使用62k Ω 电阻、该电阻接近65k Ω、将高电阻拉至3.3V。 客户测量 SIG_EN 引脚电压、电压降至2.5V。 请就此提供评论意见吗?

原理图链接

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    待机模式下的信号条件请参阅 TMDS181数据表的第6.5节。 PC 是否在待机模式下关闭时钟?

    2.在原理图上、这看起来是软件狗设计。
    a:在 DDC 上、请将 TMDS181未使用的 SDA_SRC 和 SCL_SRC 拉至 GND。
    b.在源设备连接器和接收设备连接器之间的 DDC 上、请添加 I2C 电平转换器以隔离接收设备 DDC 电容。
    c.它们是否在 EQ_SCL 和 EQ_SDA 上具有上拉电阻?
    d.如果 TMDS181 HPD_SRC 连接到源连接器、则可能需要3.3V 至5V 电平转换器
    例如、如果 HPD 直接连接在灌电流和拉电流连接器之间、您可以考虑添加 FET 开关、以在灌电流关闭时隔离潜在的灌电流 HPD 泄漏电压。

    3、VIL、VIH 和 VIM 基于驱动控制引脚的微控制器。 上拉/下拉/浮动电阻器配置将设置
    内部偏置至适当的电压电平、这将与数据表中的 VIL、VIH 和 VIM 电压不匹配。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的详细介绍。 您能否描述如何确保 td3?

     

    在 DDC 上、请将 TMDS181 未使用的 SDA_SRC 和 SCL_SRC 拉至 GND。

    =>如果这些引脚悬空、这种情况会有什么影响?

    在源端连接器和接收端连接器之间的 DDC 上、请添加 I2C 电平转换器以隔离接收端 DDC 电容。

    =>客户在源设备连接器和接收设备连接器中有一个总线中继器。 感谢您的提醒。

    它们是否在 EQ_SCL 和 EQ_SDA 上具有上拉电阻?

    =>是的、上拉电阻器放置在标量板上。

    如果 TMDS181 HPD_SRC 连接到源连接器、则可能需要3.3V 至5V 电平转换器

    到目前为止、HPD_SRC 处于悬空状态。 但电阻器 R178不会使用。

    如果 HPD 直接连接在灌电流和拉电流连接器之间、则可以考虑添加 FET 开关、以隔离灌电流关闭时的潜在灌电流 HPD 泄漏电压。  

    是的、当然、客户将其放在标量端。

    BR、

    SHH

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    Td3是内部时序、它显示一旦启用重定时器模式、CDR 最长需要15ms 才能激活。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。 未使用的 SDA_SRC 和 SCL_SRC 悬空是否正常?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    请将 SDA_SRC/SCL_SRC 连接到 GND、以便噪声不会耦合到 SDA_SRC/SCL_SRC 上、并导致 HDMI 运行出现问题。

    谢谢

    David