This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:支持 DP141RLJEVM 2通道

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: DP141RLJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807161/dp141rljevm-dp141rljevm-2-lanes-support

器件型号:DP141RLJEVM
主题中讨论的其他器件:SN65DP141

您好!

sn65dp141 能够 禁用多个通道。

但是、在使用将标准 PC 连接到显示器的小型设置(通过 dp141EVM)时遇到问题。

1. 我已 通过显示端口电缆将标准台式电脑显示端口输出连接到 DP141RLJEVM 输入连接器。

2. 我已 通过显示屏端口电缆将 DP141RLJEVM 输出连接器连接到 HP 屏幕。

3、到目前为止一切都正常。 屏幕正在显示图片(本例中为 Microsoft 窗口)

4.我将 EVM 配置为 I2C 模式(I2C_EN)、并使用 Advark i2c 电缆。

5. 我通过写入寄存器0x1来禁用所有通道,并禁用所有通道(数据=0x0F)。 屏幕显示关闭(无显示)。 和预期的一样

6. 我通过写入寄存器0x1来启用所有通道、并启用所有通道(数据= 0x00)。 屏幕显示(显示打开)。  和预期的一样

7.通过  写入寄存器0x1并禁用所有通道(数据= 0x0C)、仅禁用2个通道(2、3)。 屏幕关闭(无显示)。

8、  通过写寄存器0x1和禁用所有通道(数据= 0x03)、我只禁用2个通道(0、1)。 屏幕关闭(无显示)。

是否有人能解释为什么步骤7和8不起作用(无显示屏)。 显示端口能否仅适用于2个通道?

 

注:  

1. 我在两个不同的屏幕上重复了上述测试。 仍然没有显示

2.我降低了分辨率(使用 Windows 屏幕分辨率配置)。 仍然没有显示。

 

谢谢、

Oded

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oded

    DP141对拉电流和灌电流都是透明的、因此拉电流和灌电流不知道 DP141禁用了通道2和3、并且仍然在4个通道上相互通信。 因此整个通信是拉电流(4条信道)-- DP141 (2条信道)--灌电流(4条信道)。

    为了支持2条信道,拉电流/灌电流处的 DPCD 寄存器必须将其最大信道数更改为2,以便整个通信为拉电流(2条信道)-- DP141 (2条信道)--灌电流(2条信道)。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我使用标准"接收"屏幕和标准 PC 作为 DP 的来源。

    我不想在屏幕上设置任何内容、并且 在 PC 中找不到任何设置选项。

     显示端口辅助通道负责灌电流和拉电流之间的通信、 获取有关通道 "锁定"和训练 状态的信息、并决定是在1、2还是4个通道中运行。

    DP141是否以某种方式向 灌电流(屏幕)指示拉电流是否支持4通道。即使我们禁用了其中的一些通道?  

    我不认为我作为用户应该写入 DPCD 寄存器? 如果我的电缆"不良"、其中一条通道断开了连接、该怎么办? 根本不会显示?

    谢谢

    Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oded

    DP141不会将其通道数信息传递给灌电流或拉电流、它在 DP 总线上是透明的。

    在4通道链路训练失败后尝试2通道、或在2通道链路训练失败后尝试1通道、这取决于源软件实现。 但是、如果软件不支持此选项、则不会显示。

    谢谢

    David