This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:是否有一个好器件来替代 MC33901WEF?

Guru**** 2388030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807532/sn65hvd251-could-you-have-a-good-device-to-replace-mc33901wef

器件型号:SN65HVD251

大家好、

     我的客户希望使用 SN65HVD251替代 MC33901WEF。 但他们发现 、SN65HVD251的 ESD 是不够的。  仅 IEC 61000-4-4、仅3KV。

但它们需要6kV。  IEC61000-4-2。

它们还需要 最低速度<5Kbps。

您是否可以拥有满足此要求的好器件?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    您是指 IEC61000-4-2吗? IEC61000-4-4为 EFT 而非 ESD、我在 MC33901数据表中未看到任何 IEC61000-4-4参考。

    如果您是指 IEC61000-4-2、则 TCAN1042V 是 MC33901的最佳替代产品。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的帮助!

    我看到了 TCAN1042数据表、但发现 数据速率仅低至10kbps、但客户需要5kbps、如下图1所示。

    MC33901数据表以下图2显示了 ESD。

    你有什么建议吗?

    谢谢!

    Pico 1:

    Pico 2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    是的、只是验证您查看的是 IEC 61000-4-2、而不是 IEC 61000-4-4。 遗憾的是、我们没有任何器件具有 IEC ESD 要求和低数据速率功能。 凭借显性超时、我们所有较新的 CAN 收发器的传输速率都不能低于10kbps。  

    客户是否可以将数据速率提高到10kbps 或更高? 如果可以、TCAN1042是一个很好的候选器件、具有比 MC33901更高的 ESD 保护。 哪种应用需要 CAN 总线的速度太慢?

    此致、