This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:引脚配置

Guru**** 2959170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169118/dp83826i-pin-configuration

器件型号:DP83826I

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

1.是否正确理解硬件搭接(Strap0-10)使用的所有引脚都是内部下拉电阻?
2.至于 LED 照明的引脚、了解 VDDIO 在开启时输出是否正确? (不是集电极开路、对吧?)

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    1. 确认引脚状态的最佳方法是参考数据表中的引脚配置和功能(增强型或基本型将取决于您的用例)
      1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83826e.pdf?ts=1667844506038&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    2. 有关 LED 行为、请参阅第9.4.1.1和9.4.1.2节。 它会因您的用例而异

    此致、

    -Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    客户正在增强模式下使用。

    [引用 userid="526529" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169118/dp83826i-pin-configuration/4398869 #4398869"]确认引脚状态的最佳方法是参阅数据表中的引脚配置和功能(增强型或基本型将取决于您的用例)

    我检查了数据表中的表6-1、无法判断 Strap0~10是否在内部下拉。 请告诉我吗?

    [引用 userid="526529" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169118/dp83826i-pin-configuration/4398869 #4398869">有关 LED 行为、请参阅第9.4.1.1和9.4.1.2节。 根据您的用例不同、它会有所不同[/报价]


    它是增强模式、所以我检查了9.4.1、无法将其弄清楚。 这是否意味着它不是开路集电极?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    请允许我再有一天与我的团队就此进行咨询。 我相信我现在看到了这个问题。 我将在明天一天结束前再次与您联系。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    感谢您的耐心等待。

    在表6-1中、您可以找到自举引脚。 PU 上拉、PD 下拉。

    例如

    它们在自举锁[复位阶段]期间处于该状态。 否则、在功能模式期间、这些引脚是输出引脚、因此逻辑取决于它们选择的功能。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    谢谢。

    [引用 userid="486590" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169118/dp83826i-pin-configuration/4399823 #4399823"]
    有关 LED 行为、请参阅第9.4.1.1和9.4.1.2节。 它会因您的用例而异


    它是增强模式、所以我检查了9.4.1、无法将其弄清楚。 这是否意味着它不是开路集电极?

    [/报价]

    LED0等是否为 GPIO、因此它们不是漏极开路、对吧?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、它们不是开漏。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的支持。 我知道。

    此致、

    Masa