This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:PCA9543A:我是否可以为 PCA9543A 应用(2)提供一些确认项?

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807877/pca9543a-pca9543a-may-i-have-some-confirming-item-for-pca9543a-application-2

器件型号:PCA9543A
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

尊敬的先生:

  我是否可以为 PCA9543A 应用程序提供一些双重确认项?

正如我们所知、我们有"器件1和器件2 具有相同的 SMBus 地址"。

因此、我们使用 PCA9543A  双通道 I 2C 总线开关  器件1和器件2。

但 我们有如下确认项目:

如果 我们有2 个子板通过电缆从主机连接在一起(详情如下)

您是否能帮助您再次确认 PCA9543A 应用程序是否有任何问题?

(例如:子板(1)设备1 和 子板(2)设备1 有任何问题?(主机侧控制它时)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    在两个子板上为 PCA9543A 配置相同的地址似乎会有问题。 例如、如果您尝试与子板1上的器件1通信、您还将开启子板2上的通道以与其器件1通信。 由于这些器件共享一个公共地址、您将无法指定特定的器件、任何读取命令都可能会损坏。 是否可以将交换机设备配置为具有不同的地址?

    顺便说一下、我建议考虑使用 TCA9543A 器件而不是 PCA9543A。 它是引脚对引脚功能等效的器件、但可提高支持的电源电压范围、并消除成功上电复位所需的功率斜升曲线方面的一些限制。

    此致、
    最大