This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:应用建议

Guru**** 2772375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807936/sn65hvd12-application-suggestions

器件型号:SN65HVD12

您好!

我想在下面提出一些问题、

1、PIN6和 PIN7之间的三个电阻器的推荐值是多少?

2、PIN6和 PIN7 (驱动器输出或接收器输入)的最大电流是多少?

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    连接 A 线和 B 线(在图的最右侧)的电阻器用于端接。 该电阻通常出现在网络最远的两个节点上、其值相当于线路的差分特性阻抗、对于 RS-485通常为120欧姆。

    每条线路上的串联电阻器用于限制在过压情况下流入器件的电流。 这些是可选的、如果使用的话、通常不应大于10欧姆(因为它们的电阻会导致差分电压振幅的损失)。 流经 SN65HVD12 A 或 B 引脚的最大电流为250mA、如果 RS-485总线上发生短路故障、可能会发生此类电流(请参阅数据表表表表表7.5中的"IOS"规格)。

    此致、
    最大