This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:高质量驱动器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3086E, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807451/sn65hvd3086e-good-quality-driver

器件型号:SN65HVD3086E
主题中讨论的其他器件: THVD1452

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

我们的客户正在考虑将 SN65HVD3086EDGS 用于工业 HMI。
非常困难。
(__LW_AT__长距离:50m、高噪声)
那么、您能否向我教授 SN65HVD3086E 以外的高质量器件?

(条件)
1,双工:全双工
2,输入电压:5V
3,信号速率:超过10Mbps

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此应用中、您可能需要考虑 THVD1452。 它的功能与 SN65HVD3086E 相似、但改进了共模噪声抗扰度、并可在通过5V VCC 供电时产生更大的差分输出电压。 这些特性使其更适合高噪声环境。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rovertson-San

    感谢您的快速回复。

    我会立即尝试提出 THVD1452。

    谢谢、此致、

    Gk110