This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 中过短复位持续时间的可能后果

Guru**** 2553610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807483/tusb8020b-possible-consequences-of-a-too-short-reset-duration-in-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B

您好!

我们开发了定制的 USB3医疗摄像头解决方案、该解决方案需要在摄像头和 PC 之间使用中间板。 首先、我们尝试了一些不同的 USB 转接驱动器、但部分成功。 然后、我们切换到 TUSB8020B、除了非常罕见、间歇性、难以重现的问题之外、它工作得非常好且可靠。 问题似乎仅在启动时出现,即在集线器(和计算机)通电后: 未正确检测到连接到集线器的设备(摄像头)、或者它会丢失稍后发送的大部分数据(图像帧)、或者摄像头会在某个时刻完全停止流式传输数据。 这些问题往往在集线器循环通电之前一直存在,并在下一次通电时消失,即整个系统工作正常,然后长时间关闭(保持不变),然后再打开电源--有时再次出现故障。

我们在设计中发现电容太小的错误、这使得复位信号远小于所需的3毫秒、即最好的0.8毫秒。 我知道、这可能很难描述芯片在超出规格使用时的行为方式、但这是否可以成为这样一种奇怪行为的原因、如上面描述的不可靠操作(例如、芯片内部初始化不完整、导致后来的操作失真)? 我们手头上的一个板中的电容已经过纠正(其他板在现场进行测试)、但由于问题的间歇性、我们还无法确认它是否是一种成功的补救方法。

此致、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    通过这种短复位、TUSB8020B 有可能进入不良状态并停止子通信完成或部分。 正如您提到的、很难判断具体情况是否如此、但内部状态机将遇到此类短暂复位的问题、尤其是在释放复位时电源不稳定的情况下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、
    非常感谢您的解释。